This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4871:关闭从高到低逻辑传输时扬声器发出砰砰声。

Guru**** 2685825 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA6211A1, LM4871

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/770034/lm4871-pop-sound-at-speaker-when-shutdown-transit-from-high-to-low-logic

部件号:LM4871
主题中讨论的其他部件:TPA6211A1

您好,

当我通过将关闭引脚从高切换到低将放大器从关闭模式切换到打开模式时,扬声器会发出较大的杂音。

从Vo1 (针脚5)处的波形中,会出现一个尖峰信号,导致发出砰砰声。 我在VO2处看不到峰值。 任何人都可以建议导致峰值的原因以及如何消除杂音?

谢谢。  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dan,

    我们的团队将检查此问题,他们将尽快回答。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan,您好!

    为获得最佳PoP性能,建议使用差分输入。
    此放大器的单端输入可能导致POP。 输入之间阻抗的任何不匹配都会影响PoP性能,以及电容器充电以旁路电压。
    为了获得最佳的PoP性能,我建议考虑使用较新的器件,如TPA6211A1,它是一款全差动放大器。 它是一个单差动放大器,而LM4871具有两个内部放大器,用于从单端输入创建差动输出。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器