This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:TAS2505:对蓄电池和接地保护短路

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/760524/tas2505-tas2505-short-to-battery-and-gnd-protection

部件号:TAS2505

你(们)好  

您是否有TAS2505的输出对蓄电池短路和接地保护解决方案?            

蓄电池电压为32V。

谢谢你

杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jerry:

    TAS2505具有对输出对地短路和输出对电源电压短路的保护。
    由于电池高于电源电压,这不在设备保护范围内,可能会损坏电池。 这种情况需要外部电路来保护设备输出。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ivan:

    您是否有建议的电路或添加TI保护芯片?
    如果是,您可以发送电子邮件给我(jerry.hsueh@wpi-group.com)。

    谢谢你
    杰瑞