This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557:TAS2557 SPI模式

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/769994/tas2557-tas2557-spi-mode

部件号:TAS2557

您好,

我正在尝试 通过SPI与TAS2557通信,但不幸的是,数据表未提供有关计时,时钟极性和时钟相位的任何详细信息。 此外,它也没有详细说明如何读写寄存器。 您是否有更多关于此问题的文档? 目前我可以读取整个寄存器页面,但当我尝试读取单个寄存器时,它读取寄存器,但有1位偏移...例如,如果我尝试读取寄存器0x7D,它将读取0x3E,但它不是真正可靠的... 有什么想法吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Philippe,您好!

    我们的团队将对此进行研究。 我们会尽快作出回应。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,但不要花太多时间,我们发现了这个问题。 似乎您的SPI实现模仿I2C一,寄存器需要左移1位,LSB 1=读取,0=写入。 此外,它仅在我在模式2 (CPOL = 1,CPHA = 0)中配置SPI时才起作用。 此信息应包含在您的数据表中。

    此致,