This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2005D1:与TPA2006D1的区别

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2005D1, TPA2006D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/770248/tpa2005d1-differences-to-tpa2006d1

部件号:TPA2005D1
Thread: TPA2006D1中讨论的其他部件

尊敬的团队:

我们的客户正在寻找D类扬声器放大器, TPA2005D1或TPA2006D1似乎是理想的候选产品。

但是,我们试图了解这两个版本之间的差异。

  • 06似乎有更好的规格(效率,PSRR,噪音)
  • 06似乎有点便宜(0.4美元 与0.35美元 @ 1000 webprice)
  • 06在关闭引脚处与1.8V电压兼容

  • 05具有更多的封装选项

我们是否正确地认为06是一个改进版,包装选项更少? 或者我们是否错过了一点?

谢谢,致以诚挚的问候
马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Martin,

    主要区别在于关机逻辑兼容性(和软件包选项)。
    我想我们在TPA2005D1数据表首页上有一些要更正的拼写错误。 正如您在电气特性和典型特性部分中所看到的,两种设备的性能基本相同。

    他们应该根据系统的逻辑电压要求或封装需求来选择TPA2005D1或TPA2006D1。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器