This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100:输出功率

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/760403/tlv320dac3100-output-power

部件号:TLV320DAC3100

您好,

如果输出功率低于1.4W (VDD=5V),我们是否可以认为设备未损坏?

我不需要保证。

此致,

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kuramochi-san,

    我的一位同事将在第二天内回答您的问题。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kuramochi-san,

    要达到最大输出功率,需要考虑许多事项。 请查看下面我的建议。

    -定义的载荷。 当D类扬声器输出使用4欧姆负载时,输出功率会增加。 如数据表中所述,当SPKVDD = 3.6V时,最大输出功率为1W;当SPKVDD = 4.3V时,最大输出功率为1.5W;当SPKVDD = 5.5V时,最大输出功率为2.5W。 上图似乎是8欧姆负载的最大输出功率近似值(当SPKVDD = 3.6V时为0.7W,当SPKVDD = 4.3V时为1W,当SPKVDD = 5.5V时为1.8W)。 请注意,这些功率值是在以下条件下测量的:CM = 1.8V,D类增益= 18dB,THD = 10 % ,BTL测量。 不同的情况可能会改变结果。

    -散热。 必须考虑到D类驱动程序需要良好的路径来释放它产生的热量效应。 必须按照 数据表的布局部分中的说明连接散热垫。

    - D类输出引脚。 TLV320DAC3100具有单声道D类驱动器。 但是,每个D类输出有两个引脚(两个SPKP引脚和两个SPKM引脚),用于获得更好的电流路径。 这些引脚允许达到最大电流。 因此,所有这些针脚必须连接到扬声器(SPKP针脚连接到(+)端子,SPKM针脚连接到(-)端子)。

    这些建议将允许达到最大功率。 并且图形的所有值都将得到尊重。

    我希望已经清楚了。 如果您有其他问题或意见,请告诉我。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.