This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5733L:PVDD处于关闭状态的低功耗模式

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5733L
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/760170/tas5733l-low-power-mode-with-pvdd-in-shutdown

部件号:TAS5733L

尊敬的e2e支持:

为了将IC的功耗降至最低,是否允许我们关闭PVDD电源(仅保留AVDD/DVDD)?

如果是,在这种情况下,AVDD/DVDD上的预期最小静态电流是多少?

在任何情况下,I2S总线是否可以继续正常工作(如MCLK,SCLK, LRCLK,SDIN被应用中的其他I2S设备使用)?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sebastien,
    AVDD/DVDD电流在正常模式下约为49mA,当将RST驱动至低电平时,它会降至~23mA。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn您好!

    感谢您的反馈。

    我的问题与PVDD有关:

    1-是否允许我们关闭PVDD (我的意思是不提供任何电源)?

    2-在这种情况下,我们是否应该期望AVDD/DVDD上的静态电流与重置时相同?

    3-对I2S总线有何影响? 它是否继续正常工作?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sebastien,
    请参阅下面的我的答案:
    问题1:允许PVDD关闭,请让AMP进入关闭模式(通过写入寄存器)
    问题2:否,AVDD/DVDD的电流消耗较低,RST处于低电压。
    问题3:配置后数字部件仍然工作。 当应用PVDD并且AMP退出关闭模式时,输出将恢复。
    您可以在TAS5733L EVM上尝试此操作。
    此致,
    郑少文