您好,
MLCC电源短缺会对电容器值的选择产生不利影响,因此请告诉我以下去耦电容器的TAS5624A的建议最小值和最大值?
我了解,低ESR去耦电容器应尽可能靠近TAS5624A的引脚放置,以实现高频去耦,请参阅以下应用说明。
-输入和输出电容器选择
http://www.ti.com/lit/an/slta055/slta055.pdf
—D类音频功率放大器的电源去耦和音频信号滤波
http://www.ti.com/lit/an/slyt199/slyt199.pdf
问题1. PVDD去耦电容器
建议放置两个0.22uF去耦电容器,因此,如果使用一个去耦电容器,请告诉我建议的最小值。
将使用额定电压范围为50V和X7R的MLCC。
问题2. 用于GVDD_AB和GVDD_CD的去耦电容器
建议放置0.1uF去耦电容器,因此请告诉我建议的最小值和最大值?
将使用额定电压范围为16V和X7R的MLCC。
问题3. VDD的散装和去耦电容器
建议放置10uF散装电容器和0.1uF去耦电容器,因此请告诉我建议的最小值和最大值?
将使用额定电压范围为16V和X7R的MLCC。
此致,
加藤