This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1688:寻求有关OPA1688作为电源的说明

Guru**** 2501635 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/769628/opa1688-seeking-clarification-for-opa1688-as-power-supply

部件号:OPA1688

大家好,

我感兴趣地阅读了SBOA237 (HiFi音频电路设计)。

具体而言,在第8页,我看到了一项建议,即为超低噪声电源供电的低密度输出(LDO)提供一种替代方案。

在该文档的图8中,似乎有一个模拟设置用于此类替代方案。

遗憾的是,如果没有通过晶体管,我无法找到有关此类配置的任何信息;

图8中所示的拓扑,设计指南,电阻和电容器值的计算等是否有其他文档

非常感谢,

Koen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Koen,

    虽然OPA1688音频运算放大器是由精密放大器运算放大器组开发的,但SBOA237似乎是由位于中国的TI现场应用工程师编写的。 因此,我们没有关于他的特定OPA1688电源设计的任何详细信息。

    查看电路后,R3和R4似乎形成了分压器,将+7 V电源分为+4 V。这将OPA1688同向输入上的直流电平设置为+4 V。从同向输入到输出的增益为1 +(R1/R2)或1.25 V/V 将+4 V x 1.25 相乘等于+5 V,即OPA1688输出处的输出电压电平。

    C1用于减少非反相输入处的噪声,C4和R5似乎是补偿电路的一部分,以便在驱动DAC电源引脚上的去耦电容器时保持U1稳定。 该电路与我们所说的"Riso +双重反馈"电路非常相似。 使用此稳定技术,运算放大器能够驱动大负载电容并保持稳定(不是振荡)。

    Riso +双反馈运算放大器电路通常用作参考缓冲器,但它确实在一个反馈路径中使用一个较大的值电阻器(~10至15 k),这可能会使电路的噪声比SBOA237设计稍高。 Riso +双反馈设计在TI的Precision Labs运算放大器会议的第10节:稳定性中介绍—“您为创建精密直流输出而设计的电路最终是否作为振荡器?” 请特别参阅10.6 部分:

    training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps

    SBOA237电源设计的作者对电路进行了优化,以将其输出噪音降至最低。 它与Riso +双重反馈设计稍有不同,因此如果对其进行更改,最好执行详细的稳定性分析,以确保其在使用中保持稳定。 TI稳定性会议解释了如何实现这一点。

    我希望这能有所帮助。

    此致,Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Thomas:

    非常感谢您抽出时间回答我的问题。

    我已经弄清楚了分压器,但后来又弄丢了一点。

    同时感谢您访问TI培训网站,我将充分利用该网站,因为我将参考Riso拓扑。

    祝您度过美好的一天,

    Koen