This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:在深度睡眠,睡眠,Hi-Z和自动模式下需要确认TAS5825启动和关机时间

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/759388/tas5825m-need-confirmations-of-tas5825-startup-up-and-shutdown-time-on-deep-sleep-sleep-hi-z-and-auto-modes

部件号:TAS5825M

您好,先生:

您是否可以帮助验证我的TAS5825启动和关闭时间是否符合规格?

CH1=I2C,CH2=D类PWM,CH3=BCLK

深度睡眠命令至D类PWM关闭-> 4.45毫秒

W 98 00 00 00
W 98 7f 00
W 98 03 00



深度睡眠模式启动-> 2.53毫秒

W 98 00 00 00
W 98 7f 00
W 98 03






睡眠命令至D类PWM关闭-> 4.38毫秒

W 98 00 00 00
W 98 7f 00
W 98 03 01




睡眠模式启动-> 2.54毫秒

W 98 00 00 00
W 98 7f 00
W 98 03



对D类PWM关闭的Hi-Z命令-> 4.25ms

W 98 00 00 00
W 98 7f 00
W 98 03 02




Hi-Z模式启动-> 16.06毫秒

W 98 00 00 00
W 98 7f 00
W 98 03



BCLK OFF (BCLK关闭)至Class D Auto Off in Play Mode (D类自动关闭播放模式)-> 770.4us

W 98 00 00 00
W 98 7f 00
W 98 03



BCLK 打开至D类在 播放模式下自动打开-> 2.24毫秒

W 98 00 00 00
W 98 7f 00
W 98 03



谢谢,此致,

陈耀恩
2019年02月01日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wayne:
    我们正在对此进行调查,并将稍后回复您。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wayne:

    我会核实这些数据,也请帮助分享有关时间的主要顾虑。
    此外,如您所知,即使PWM也开始旋转,音量也需要上升时间才能获得正常音量。

    此致,
    Alix Wan。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alix,您好!

    感谢您的关注。 我的客户 发现,在深度睡眠模式下I2C唤醒命令与D类开始在系统主板上运行之间有2毫秒的延迟,因此我们需要产品线的官方数据来与我们的测试结果进行比较。

    谢谢,此致,

    陈耀恩
    2018年03月01日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wayne:

    通常,TAS5825需要遵循以下顺序:

    1. 要播放模式:深度睡眠模式-->睡眠模式-->实时模式-->播放模式:[1] PWM切换-->2. 如果您正在播放音乐,则还需要音量上升时间(音量上升到正常水平,可通过Book0/page0/Register 0x33进行配置)]
    2. 至深度睡眠模式:播放模式(打开音乐时:先降低音量,然后开始切换到实时模式;不打开音乐时,将启用自动静音,直接进入实时而不降低音量)-->实时模式-->睡眠模式-->深度睡眠模式/深度睡眠模式;
    3. BCLK HALT:播放模式  (打开音乐时:先降低音量,然后开始切换到“实时”模式;打开音乐时,将启用自动静音,直接进入“实时”而不降低音量) -->“实时”模式

    根据我的调查,以下结果供您参考:

    要播放模式:

    1. 深度睡眠到睡眠:~400us;
    2. 睡眠到播放:~2.4ms
    3. Biz to Play mode (实时播放模式):可以忽略;

    退出播放模式:

    1. 渐降:我不知道 您的FS和音量:但您可以通过注册设置进行计算;如果未播放音乐且已启用自动静音,则渐降时间为~0,您可以发现进入Biz模式/深度睡眠模式/几乎不需要延迟时间。
    2. 播放到HIS/SLEEP /深度睡眠: 可以忽略;

    此致,

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认,Alix...Wayne Chen