This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5733L:PDN引脚启动顺序

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5733L, TAS5707

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/760167/tas5733l-pdn-pin-start-up-sequence

部件号:TAS5733L
主题中讨论的其他部件: TAS5707

尊敬的e2e支持:

您能否确认我们的启动顺序文本描述中有关PDN状态的错误?

如果图形正确,则句子应为:

将RST =0,PDN =0和其它数字输入驱动至所需状态。 至少等待100 μs,驱动RST和PDN高

如果我错了,您能否详细说明PDN (与AVDD,PVDD,RST对比)的启动顺序?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sebastien,
    AVDD/DVDD稳定后,PDN可以被驱动为"高",因此数据表说明中没有问题。 请参阅此帖子 :e2e.ti.com/.../42.2604万 它适用于TAS5707,但也适用于TAS5733L。
    此致,
    郑少文