This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:TL320AI3204输出滤波器问题

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/760091/tlv320aic3204-tl320ai3204-output-filter-questions

部件号:TLV320AIC3204

大家好,

很高兴见到你。 我已经阅读了-LAA313的(音频编解码器的带外噪音测量问题),并且对3204输出滤波器设计有一些疑问。 以下是我的问题。 负载为TPA3131。

1. HPL,LOL,Lor和HPR的输出阻抗是多少? 我想这是关于运算放大器的输出阻抗,但我不知道确切的值。

2.由于RC值的乘积相同,为什么上述较大的电阻值RC滤波器能更好地衰减带外噪声?

3.角频率为30kHz为了滤除带外噪音,如果要滤除带外噪音,该怎么办?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jeff,

    输出引脚的准确阻抗规格未指定,我将检查我们是否有可用信息。 使用更大的电阻有助于降低噪音,但副作用是电阻器越大,元件上的压降就会增加。 可以根据您的应用要求调整角频率。 对于带内过滤,您可以使用设备的集成双格式。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师