This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6120A2:如何在输出?Ω 时添加低通滤波器

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/760165/tpa6120a2-how-about-adding-a-low-pass-filter-at-the-output

部件号:TPA6120A2

你(们)好

  我在 OPA,的输出端口发现了一些使用低通滤波器的音频播放,所以 我想串联一个电阻10o和并联一个电容50pF,光纤通道大约为300kHz,原因是:  最后一个二级低通滤波器位于前端, 有一个电位计,一个缓冲器,一个tpa6120 ,然后在第二个滤波器和输出端口,是信号链过长而没有任何滤波器?如果信号链过长而需要滤波器, 我想在此补充一句。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    梁先生,你好,

    必须小心使用这些设备上的电容器。 重要的是要考虑输出和反馈路径上的电容会产生振荡。 因此,反馈路径和输出处的布局设计对于降低寄生电容至关重要。

    如果您要添加与您提到的筛选条件类似的筛选条件,请遵守以下建议:
    -不要在反馈路径上添加滤波器或任何电容。
    -将滤清器组件放置在尽可能靠近相应销的位置。 长路径也会导致振荡。

    如果您有其他问题或意见,请告诉我。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.