This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4667:正在查找DAC转换器

Guru**** 2650625 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4667, TLV320DAC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/759620/lm4667-looking-for-dac-converter

部件号:LM4667
主题中讨论的其他部件: TLV320DAC3120

您好,

 我希望使用 LM4667为单个扬声器供电。 信号来自支持I2S,AC97,TDM和编解码器接口的SAI模块。 我 想知道是否可以获得有关要使用的DAC转换器的建议,或者是否需要一个DAC转换器。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Akiel,

    我们建议您查看我们的TLV320DAC3120。 这是单声道音频DAC,支持I2S和TDM模式。

    实际上,此音频DAC可能会取代LM4667,因为它还支持扬声器负载的单声道D类输出。 在4欧姆负载中支持高达2.5W的电阻,在8欧姆负载中支持高达1.6ohms的电阻。

    如果您有其他问题或意见,请查看并告知我们。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.