This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:如何在运行时更改音频处理流的行为

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/759564/tas5825m-how-can-we-change-the-behavior-of-audio-processing-flows-at-runtime

部件号:TAS5825M

你(们)好

我希望在具有均衡器的应用中使用上述芯片。 我可以在软件(主机处理器)中进行均衡处理,但我想知道是否可以为此目的使用此设计中可用的内置纯路径处理器模块。 从数据表中不清楚可用的均衡器块是仅用于设计阶段,还是可以在最终产品中使用(更改其设置)。 如果这是通过I2C控制接口实现的,我就不必在主机处理器中进行均衡。 请澄清。

谢谢你

A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我的理解是正确的,您希望通过i2c在飞行中更改均衡器设置,对吗?
    我可以确认这是可能的。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,这就是我想要的。 谢谢你。