This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5753MD:请求TAS5753线路驱动器带宽设计电路

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5753MD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/759660/tas5753md-asking-for-the-tas5753-line-driver-band-width-design-circuit

部件号:TAS5753MD

大家好,
客户使用TAS5753线路输出驱动器。 如果客户想要实施第2个值得黄油的低通22kHz和增益2V/V电路,我们是否推荐了此工具?


巴西,
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Scott:

    在TAS5753MD EVM上,外部组件和内部放大器驱动器包含一个二级MFB LPF。  

    我认为您可以调整组件值以获得适当的增益和带宽。 我不是这种设计的专家,希望此文档能帮助您: www.ti.com/.../sboa114.pdf

    此致,

    郑少文