请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TAS5825M 尊敬的女士们,先生们:
我刚刚看了PPC3为DSP编程生成的CFG文件。 还有几个寄存器(下面标有???) 我在手册中找不到的内容。 请告诉我我我的解释是否正确,如果正确,我需要阅读哪份文件,以了解登记册的作用。 提前非常感谢!
W 98 00 00 00 #设置第0页 w 98 7f 00 # Set Book 0 w 98 03 02 # DEVICE_CTRL2 -> CTRL_State = HiZ w 98 01 11. # RESET_CTRL -> RST_DIG_CORE = 1 | RST_REG = 1 w 98 00 00 # dummy w 98 00 00 00 # dummy w 98 00 00 00 # dummy w 98 00 00 00 # dummy w 98 00 00 00 # dummy w 98 7f 00 # Set Book 0 w 98 7d 11 ??? #未记录- XOR校验和仅位于本8C上的reg 7D上,而不在本0 w 98 7e ff上??? # CRC校验和?? 写入FF? 00将重置校验和,FF也有效? W 98 00 01 # Set Page 1 w 98 51 05??? #第1页未记录。 如果是第0页,则AUTOMUTE_Time_Right = 1.065 sec w 98 00 02 # Set Page 2 w 98 1d 10??? # Page 2 Reg 1D根本未记录- Page 0 Reg 1D不存在 w 98 19 80??? # Page 2 Reg 19根本未记录- Page 0 Reg 19不存在 w 98 00 00 00 #设置第0页 w 98 7f 00 # Set Book 0 w 98 46 11. # DSP_CTRL -> use_default_COEFFS = 1 | user_defined_processing_rate = 48K w 98 00 00 #设置第0页 w 98 02 00 # DEVICE_CTRL_1 -> FSW_SEL = 384K | TMOD_PBTL = BTL | TMOD_MOD = BD w 98 53 00 # ANA_CTRL -> D类带宽控制= 100 kHz | L和R PWM输出相位控制=与98 54 00不相位 # again -> ANA_gain = 0 dB w 98 00 00 00 #设置第0页 w 98 7f 00 # Set Book 0 w 98 03 02 # DEVICE_CTRL2 -> CTRL_STATE = HiZ ... DSP命令... #Register Tuning w 98 00 00 #设置第0页 w 98 7f 00 # Set Book 0 w 98 30 00??? #未记录 w 98 60 02 # GPIO -> GPIO1_OE = GPIO1在 98 62 09下输出 # GPIO1_SEL -> GPIO1_SEL =串行音频接口数据输出(SDOUT) w 98 4c 30 # DIG_VOL -> PGA = 0.0 dB w 98 03 03 # DEVICE_CTRL2 -> CTRL_State =播放 w 98 00 00 #设置第0页 w 98 7f 00 # Set Book 0 w 98 78 80 # fault_clear -> analog_fault_clear =模拟故障已清除
此致,
Martin Werner