This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6138A2:热保护

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6138A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/768634/tpa6138a2-thermal-protection

部件号:TPA6138A2

您好,专家,

 

我正在使用TPA6138A2数据表进行检查,但无法找到热保护功能。

 

如果设备持续运行全功率输出,如3.3VDD,16欧姆,10 % DTC HD,是否存在可靠性问题? 它可能会受到热损坏?

 

感谢您的建议。

 

此致,

川崎大辅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,川崎山,

    设备操作应在数据表规格值范围内,推荐操作条件表给出的最高环境温度值为85°C。
    在高温下,设备的输出会降低(未禁用),因此在高温下,由于削波而导致的失真会增加。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器