This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3132D2:功率限制(PLIMIT)

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/768571/tpa3132d2-power-limit-plimit

部件号:TPA3132D2

大家好,

一个简短的问题,如果我们将功率限制引脚(PLIMIT)设置为任何特定电压,则说明我们设计将输出功率限制在4欧姆以下的10W。

在BTL或PBTL条件下,我们是否期望相同的输出功率限制在10W?

我们的数据表未提供PBTL的PLIMIT与输出功率。

谢谢。

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andrew,

    我认为这对两者都有效。 因为我不在办公室,您是否可以亲自尝试?

    此致,
    Alix Wan。