This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCMD3140:可以流式传输来自4个PDM麦克风的音频

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: PCMD3140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1079089/pcmd3140-can-t-stream-audio-from-4-pdm-microphones

部件号:PCMD3140

您好,  

我目前正在使用PCMD3140EVM测试PCMD3140。  

我有4个外置麦克风(Invensense T5818),我尝试从这些麦克风传输音频。  

我正在使用PPC3 (3.2 .1)和以下配置(4_min_config)。

使用此配置文件,我无法从4个麦克风流式传输音频数据。  

我可以流式传输最多两个麦克风的音频数据,这些麦克风是在左插槽0和右插槽0中分配的麦克风。 对于所连接的图像,通道1和通道3工作正常,但2和4没有响应。 这与麦克风无关,只要麦克风连接到左插槽0或右插槽0,它就可以工作。  

 4_MIC_CONFIG.zip

我确实使用4个麦克风(CH1:BCLK,CH2:FSYNC,CH3:SDOUT)捕获I2S线路,似乎数据位正在正确发送,我只是听不到音频。  

您对这里发生的事情有什么想法吗?  

此致,

Tsugumi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tsugumi-san,

    数据在SDOUT上显示正确。  

    如何配置I2S接收器? 您的I2S接收器是否需要2通道I2S? 接收器可能不需要4个通道的数据  

    此致,

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arthur:  

    我的所有4ch都处于活动状态,这里还有我用来测试的PPC3配置文件 。e2e.ti.com/.../3073.4_5F00_MIC_5F00_CONFIG.zip

    您是否发现我正在使用的配置设置有任何问题/您是否可以为4 PDM输出提供配置文件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tsugumi:

    我将查看配置并回复给您

    此致,

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arthur:  

    此项目是否有任何更新?  

    此致,

    Tsugumi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tsugumi:

    我找不到EVM,我有一个EVM在订购中。它应该在下周早些时候到达。 我将在下周提供配置。

    此致,

    亚瑟  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arthur:  

    此项目是否有任何更新?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tsugumi,

    在过去的两周里,我一直忙于另一个项目。 我将在本周结束前提供配置

    此致,

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tsugumi:

    我正在接管这条线,因为它从未解决。 我可以在明天查看您的配置,但我想问一下为什么需要I2S。 通常,I2S不支持2个以上的信道。 TDM模式支持50 % 占空比。

    此致,

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jeff:  

    听起来不错,请告诉我。  

    此芯片允许通过I2S传输多达4个PDM麦克风数据,这就是我们使用此芯片的原因。  

    如果您查看第一个接线柱上的I2S波形,您可以看到显示的所有4个麦克风数据。 我遇到的问题是,使用计算机音频应用程序录制时,无法听到所有4个麦克风的音频数据。  

    感谢您的事先帮助,  

    Tsugumi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tsugumi:

    我最近对该零件进行了评估,并使其可与多个PDM Mics配合使用。 如您所见,数据存在,因此接收器端的某些配置错误,这使其更难以支持。 您使用哪个应用程序从EVM进行记录?

    此致,

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jeff:  

    您是否能够从4个PDM麦克风流式传输音频? 如果可能,您可以发送该配置文件,以便我也可以测试它吗?  

    现在,我只是在Windows上使用录音机应用程序。  

    此致,  

    Tsugumi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../4PDMw2Analogue_5F00_ADC3140.ppc3

    您好,Tsugumi:

    尝试此文件。 它目前设置为2个PDM输入(4通道)和2个模拟输入,但应该适用于您的情况。 如果部件正确输出数据,我无法提供更多支持,因为问题似乎在于您接收数据的方式,而不是转换器本身。 Windows Voice Recorder等常用应用程序可能未配备,无法正确解码PDM麦克风信道,并且正在忽略其他信道。

    此致,

    Jeff