This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3886:V-对地短路

Guru**** 2487395 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3886

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1092228/lm3886-v--short-to-gnd

部件号:LM3886

大家好,

我的客户看到LM3886TF/NOPB出现一些奇怪的行为,这是部件的独立包装。 当IC封装主体接触 其底盘以进行散热(接地)时,V-对地短路。 这是可重现的。   

我们知道IC的主体为V-,但这是一个隔离的封装,因此我们不需要在封装主体和底盘之间隔离。

您能告诉我您的反馈吗?

-Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mitchell:

    LM3886T封装TA11B是一个非隔离封装,当LM3886仅使用热化合物直接安装到散热器时,将设备和散热器的卡舌设置为V−电位。 如果除热化合物外还使用云母垫圈,则 θCS (机箱到散热器)会增加,但散热器将与V−隔离。

    此致,

    Derek