This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2552:TAS2552-stuck

Guru**** 2485765 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1092292/tas2552-tas2552-stuck

部件号:TAS2552

TI团队:您好,

调试TAS2552时遇到问题。 将声音调整到最大值时,将出现卡滞现象。

同时,TI TAS2552 EVM也证实了这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我来看看这种行为。 "Sound adjusted to maximum"是指D类增益?
    卡滞还意味着设备没有对I2C作出响应,也没有发出声音? 还是不断地播放同一个样品?

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试将D类增益增加到最大值,同时输入扫描达到0dBFS,设备保持正常运行。 输出正在裁切,但未被卡住。
    如果您能分享更多有关您观察到的细节,我可以尝试在我的方面进行复制。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师