This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:双I2S输入

Guru**** 2489685 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1090360/tlv320aic3254-dual-i2s-inputs

部件号:TLV320AIC3254

我们正在 开发 与CC2654连接的TLV320AIC3254。 此应用程序使用BLE与两个远程麦克风配对。  我们希望通过一个I2C和两个I2S连接将CC2652连接至AIC3254。  音频信号是AIC3254的输入。  我们希望尽可能接近同时发送音频,并让编解码器对信号进行网格化。  这是否可行?  

应用指南指出,一次只能有一个I2S处于活动状态。  此外,WCLK的辅助选项似乎仅为输出。  那么,是否可以将AIC3254配置为具有两个I2S输入?

我们的用例可能允许在两个I2S输入之间切换。  假设我们的客户可以接受输入切换,这是否可以通过第0页注册33来完成?

感谢您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    I2S一次只能激活一个,但次要接口可根据多功能引脚选择进行输入/输出。

    相关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许我不知道如何阅读图表。  假设我选择MP3/SCLK作为数据输入,并选择MP5作为BCLK输入。  将选择哪个引脚作为WCLK In?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你说对了,我在浏览寄存器时没有看到任何允许第二个DAI使用“纯”从属模式的东西。

    我看到只有BCLK或WCLK是输入的情况,但我正在内部确认并将回复给您。

    这是否会成为您申请此类问题的问题?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,没有两个I2S输入确实会影响我们的原始计划。  我们正在研究替代战略。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还没有从团队那里听说过,但您是否看过AIC326x系列,如AIC3262?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。  AIC3262当然可以提供我们想要的功能,但可能超出了我们的价格范围。  我们将继续努力寻找解决办法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我将再次与团队跟进,并在收到他们的意见后通知您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我得到了回复,但不幸的是,它不能同时将两个Dais作为AIC3254的从属设备。

    顺便说一下,辅助接口也需要是I2S,因为有一个器件AIC3106支持双Dais作为从属接口,但第二个接口是PCM。 您的时间线和最终应用是什么?您是否需要集成DSP? 我们正在发布新设备,可能是一种选择。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您回复我们的查询。  非常感谢!  我们将确定从这里到哪里。