This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254-Q1:线路输入到扬声器输出音频路径

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1090056/tlv320aic3254-q1-line-in-to-speaker-out-audio-path

部件号:TLV320AIC3254-Q1

大家好,

我的客户正在将此设备用于汽车应用,请确认下面的音频路径吗?  

正如我所知,LOL和Lor是用于线路输出的。 客户希望直接连接到扬声器,然后他们应该使用HPL和HPR作为输出。 如果有任何误解,请更正我。

顺便提一下,如果TLV320AIC3254-Q1也具有与下面的AIC3104相同的功能块图,则会更好。 谢谢你。

/cfs/file/__key/communityserver-discussions-组件文件/6/4426.AIC3104-Functional-Block-Diagram-with-Registers.pdf</s>3104 

此致,

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我建议使用EVM GUI脚本,并在需要时将其组合。

    例如,在“回放”中,选择所需的路径,在“脚本”选项卡中复制寄存器,对录制路径执行相同操作,然后将其合并。

    根据需要更改终端应用程序的设置。

    至于哪个输出取决于所用的扬声器,它们可能需要外部放大器。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pdjuandi,

    感谢您对此的回复。

    此致,

    Mike