This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] [AUDIO DSP]音频DSP产品建议请求

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1091224/audio-dsp-audio-dsp-product-recommendation-request

主题中讨论的其他部件:TAS5805TAS5721

大家好,TI支持团队

客户计划开发具有内置音频DSP的USB耳机。

客户要求的规范是与QCC5141产品的DSP部件等效的DSP。

MCU将单独使用,如果DSP与竞争对手的产品具有相同的规格,请推荐它。

因为客户想快速回复,请尽快回复。

谢谢。

此致,

MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好MJ

      只需检查DSP功能,我们的TAS5805/5825/5828应该5825应该都5828都能处理。 但我们不仅仅有DSP产品,我们的音频DSP与音频放大器一起使用,让他们检查是否可以使用它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Shadow

    感谢您的回复。

    要应用的应用程序是耳机。

    由于您推荐的产品是具有非常大输出功率的产品,因此似乎很难应用它们。

    请推荐内置耳机放大器的产品。

    谢谢。

    此致,

    MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Shadow

    为了帮助您理解,我们将提供客户提供的结构图和所需规格。

    请推荐产品。

    谢谢

    此致,

    MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好MJ

         我们的旧设备中只有一个或两个内含耳机,如TAS5721和TAS5729。 我们的新设备不再支持此功能。 我们主要关注中功率或高功率设备,这些产品通常不需要耳机。