This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825P:如何在两个不同的DRC设置之间切换?

Guru**** 2487065 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1092030/tas5825p-how-to-switch-between-two-different-drc-setting

部件号:TAS5825P

尊敬的支持团队:

非常感谢您的大力支持!

如果我们要在两个不同的DRC设置之间切换(两个PPC3之间的区别仅为DRC!)

我们如何动态地切换它们?

注1:我们的产品设置TAS5825P通过MCU实现。

注释2:我们已尝试重新发送完整设置,它是有效的! 但完成此过程需要很长时间(3.5秒)。

是否有更快的方法完成切换? (我们还尝试仅重新发送差异,但这不起作用!)

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mick:

    当您说重新发送完整设置时,您是指所有 流程流寄存器还是所有DRC寄存器。

    此致,

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Luis:

    非常感谢您的大力支持!

    我们已尝试重新发送 所有 流程 寄存器,这是可行的! (PPC3的.h文件总共6044字节,需要3.5 秒才能完成。)

    因此,如果我们只重新发送  所有DRC 寄存器,也许可以更快地切换延迟的DRC 设置。

    但是,我们不知道哪个地区是起点,所有 刚果民主共和国 登记册的巫师区都是终点。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mick:

    一种查看要修改的DRC寄存器的简单方法是在PurePath控制台中启用i2c监视器记录并启用DRC处理块, I2C监视器将转储具有该处理块的关联寄存器的脚本,您可以在i2c提示符中复制和写入该处理块。

    此致,

    路易斯