This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 玩具预录制音频电路

Guru**** 2535250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM386

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1088830/pre-recorded-audio-circuit-for-toys

在“线程:LM386”中讨论的其他部件

您好,
我需要一个简单的预录制音频IC,可以用来录制一些音频并播放它。 应用程序将是玩具。 我不需要非常高质量的声音,但它应该是相当好的。 我们非常感谢您提供任何帮助或建议。 为了参考,我正在寻找类似的东西。
ISD1820


谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Khan

    据我所知,TI没有这种产品。 但 我还是要将此线程移到另一个产品线,让他们检查一下。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复@Dylan
    我还需要帮助了解 LM386MMX-1/NOPB的扬声器要求。 我应该选择什么参数来将任何扬声器与此放大器连接?
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Khan:

    我403.3832万我应该403.3832万应该选择什么参数来连接任何扬声器与此放大器?

    您能解释一下'interface any speaker"的含义吗?  从LM386数据表中可以看出,放大器增益在内部设置为20,但通过在引脚1和8之间放置一个电阻器和电容器,可以将其从20修改为200。   

    谢谢,致以最诚挚的谢意