This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:PVDD DVDD

Guru**** 2484865 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1092925/tas5805m-pvdd-dvdd

部件号:TAS5805M

当客户提供PVDD=19V且PDN/低电压时, DVDD的输出电压约为1.8V,这会影响启动阶段的其他电路。

您能否解释为什么在PVDD=19V和  PDN/低电压时DVDD具有输出电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Eric

      我们的器件内部有很多LDO,电路之间不能完全隔离。 他们测试的电压不应该有很大的功率,而且PVDD和DVDD通常一起通电。 他们现在遇到了什么麻烦?