This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:TPA3116D2音频放大器线路与合成器匹配

Guru**** 2485795 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1092394/tpa3116d2-tpa3116d2-audio-amplifier-line-matching-transfomer

部件号:TPA3116D2

100伏线路匹配 变压器。 对于我们的应用,我们使用8欧姆6W扬声器,数量为6 (有时为9)

根据我们的要求,100V线路匹配变压器应固定在放大器(TPA3116D2)侧和扬声器中。

请您与我们分享  应用中应使用的线路匹配变压器的详细信息(技术参数)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您可以参阅以下应用说明:

    https://www.ti.com/lit/pdf/sloa133

    具有变压器负载的音频功率放大器操作

    此致,

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    开发线路匹配 变压器时,首先需要初步的设计参数。

    报告sloa133没有变压器的任何详细信息。

    请您指导我们如何 设计要注意的变压器基本参数。

    此致

    Basappa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Basappa,您好!

    应用手册包含设计要点。 我对 这种变压器参数不是很专业。

    我建议您首先在EVM板上进行评估。

    此致,

    Derek