This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1861:PCM1861:无声音

Guru**** 2343770 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1861, PCM5100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/598813/pcm1861-pcm1861-no-sound

部件号:PCM1861
在“Thread: PCM5100”中讨论的其它部件

您好,

我正在将PCM1861和PCM5100连接到ADAU1701音频处理器。 音频处理器使用12.288MHz晶体,采样率设置为48kHz

ADAU1701是I2S时钟主控器,ADC和DAC都是从属设备,共享BCLK和LRCLK线路。

我对PCM5100没有任何问题,它工作正常。

但是,ADC没有声音。

我附上了ADC和DAC部分的示意图。

如果您需要我提供进一步的信息,请告诉我。

谢谢!!e2e.ti.com/.../PCM1861-issue.doc

拉温德拉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ravindra,

    我已经查看了原理图,似乎没有SCK信号或XTAL连接到设备,这让我认为您正尝试在bck输入从PLL模式下操作PCM1861。 遗憾的是,PCM1861不支持此操作模式,因为它仅受PCM186x系列音频ADC的软件控制设备支持。  这在数据表的PCM186x时钟模式部分的表中提到。 PCM1861需要SCK或XTAL时钟才能工作。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

    编辑:PCM1861支持 Bck输入从PLL模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Diego,

    感谢您的提前回复。

    是的,数据表的"时钟模式"部分确实有一个表格,建议PCM1861在主模式和从模式下都需要外部XTAL / MCK输入。

    但是,在同一文档中,在详细说明-->概述中,它说:

    '可避免使用外部SCK的BCK PLL '

    另外,在同一文档中,Clocks-->Description部分的最后一段说:

    “PCM186x还通过集成片上锁相环(PLL)来区分自身,它可以从1MHz和50MHz之间的任何时钟源生成真正的音频时钟。 PCM1861硬件控制设备能够检测从属模式下是否存在MCK,并自动生成MCK信号。"

    这让我相信PCM1861是独一无二的,不需要MCK。

    此致,

    拉温德拉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ravindra,

    感谢您的反馈,并对混淆表示抱歉,数据表中的内容令人困惑,我们将在进一步修订中对此进行说明。

    您的方法正确,似乎PCM1861应该能够在没有SCK的情况下运行。 我在EVM中对此进行了测试,PCM1861能够在3线模式下工作,只要这些值符合 “自动PLL机架要求”表中所示的BCK和LRCK之间的关系。 我们需要更新前面提到的计时模式表。

    回到原来的问题,PCM1861应该能够在您的系统中以3线模式正常运行。

    您能否分享您系统中使用的BCK和LRCK频率? 您能否测量VREF和LDO针脚中的电压? 您是否捕获过DOUT信号?  

    抱歉, 此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Diego,

    Vcc = 3.3V,Vref = 1.641V和LDO = 1.9V的测量值。
    我的音频处理器配置为FS = 48kHz,并设置为输出bck = 3.07MHz,LRCK = 48kHz。

    我的另一个观察是,在电源循环时,有时音频输出的时间很短,它逐渐变成沉默/静音。

    此致,

    拉温德拉。