This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1865:音频带宽

Guru**** 2342960 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1865
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/599126/pcm1865-audio-bandwidth

部件号:PCM1865

您好,

请问PCM1865在192kHz处理时是否支持超过80kHz的音频带宽?
根据PCM1865数据表第16页中提到的"图15.FFT",PCM1865支持的频率似乎超过60kHz。
此外,请告诉我们您是否有满足我们要求的最佳解决方案。

此致,
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kato-San,

     

    PCM1865应该能够以80KHz的频率工作,采样速率为192KHz,但是随着频率的增加,失真可能会略有增加。 我们只有高达60kHz的数据,但在80KHz下,噪声基线的电平可能 约为-120dB。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diego-San,

    感谢您的快速响应。
    如果您有上述有关失真的捕获数据,请再次与我分享这些信息吗?

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diego-San,

    我还有一个请求。
    请问PCM1865在96kHz处理时是否支持超过40kHz的音频带宽?
    如果您有有关失真的捕获数据,请与我分享信息。

    此致,
    加藤