This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1865:数字输入的高/低输入电压电平

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1865

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/599101/pcm1865-high-low-input-voltage-level-for-digital-inputs

部件号:PCM1865

您好,

我们无法在PCM1865数据表中找到数字输入的高低输入电压电平因IOVDD而异,因此,您能否向 我们提供您的建议?

此致,
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kato-San,

     

    数字输入电平通常如下所示:

    • VIH=IOVDD的80 %
    • VIL = IOVDD的20 %

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diego-San,

    感谢您的回复。
    我明白了。

    此致,
    加藤