This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2900CEVM-U:EVM帮助

Guru**** 2343310 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2900CEVM-U
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/599276/pcm2900cevm-u-help-with-evm

部件号:PCM2900CEVM-U

团队,  

我的客户需要有关PCM2900CEVM的帮助:

使用提供的USB电缆将PCM2900CEVM-U连接到计算机时,我得到以下信息:

 

我尝试使用Windows Update获取驱动程序,但没有成功。

设备管理器显示以下内容:

请提供帮助。

 谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    客户在其他PC上试用过,效果很好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Viktorija,

    感谢您的反馈,如果您有其他问题,请告知我们。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师