This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254EVM-U:DMIC集成

Guru**** 2344720 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254, TLV320AIC3254EVM-K
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/597826/tlv320aic3254evm-u-dmic-integration

部件号:TLV320AIC3254EVM-U

您好,

我想将DMIC与TLV320AIC3254-U集成 请指导我这样做。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jibhin,

    数字麦克风配置需要DIN,miso,SCLK和/或GPIO引脚。 这些针脚配置为数字麦克风时钟和数据。 遗憾的是,TLV320AIC3254EVM-U没有这些引脚可用于此功能。 我建议使用TLV320AIC3254EVM-K 该EVM用于测试TLV320AIC3254的所有功能。 通常,TLV320AIC3254EVM-U用于即插即用应用。

    为了正确配置音频编解码器,我建议您查看以下脚本。 其中包含数字和模拟麦克风配置的一些示例:

    e2e.ti.com/.../1882.AIC32x4_5F00_MIC_5F00_SCRIPTS.zip

    如果您有其他问题或意见,请告诉我。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Luis,

    感谢您的回复。 我将尝试获取 TLV320AIC3254EVM-K 并在其上进行测试。

    再次感谢您的指导。