This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/PCM1861EVM:PCM1861EVM示例声卡

Guru**** 2779745 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1861EVM, PCM1861, PCM1863, PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/597934/starterware-pcm1861evm-pcm1861evm-sample-sound

部件号:PCM1861EVM
在Thread (线程)中讨论的其他部件: PCM1861PCM1863PCM9211

工具/软件:Starterware

您好,

我将PCM1861EVM与USB-I2X板配合使用。 USB-I2X板通过USB连接到PC。 当EVM通电时,将通过USB传输样本声音,并可在PC上进行扩音。

1.如何禁用样本声音? 我只想将麦克风连接到PCM1861,然后在PC端听到声音。

2.模式0和模式2的跳线设置完全相同(安装了J8和J11,移除了J10)。 我只需要没有SPDIF的USB模式。 如何实现这一目标?

3.是否可以在EVM上使用PCM1863替换PCM1861? 还是需要另一个EVM?

提前感谢

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marc,

    您在PC中听到的来自PCM1861EVM的噪音与USB-I2X电路板尝试处理发送到PCM9211的数据有关。 这是因为在默认情况下,PCM9211是主设备,您需要将USB-I2X板配置为主设备,以接收和处理正确的数据。  

    使用PurePath Console 2软件可以轻松完成此操作。 识别主板后,只需选择模式2。 正确的数据将通过USB-I2X板发送到PC。

    PCM1861与PCM1863引脚对引脚兼容,因此可以使用相同的EVM。 您需要考虑PCM1863受软件控制。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    感谢你的帮助。 现在,我可以在PC侧听到我提供的线路输入声音。 下一步是连接模拟麦克风。 我为偏压插入了J9。 此外,MD2和MD6被拉高,用于具有最大增益的单端输入4。 但我看到电阻器R8,R9不存在。 因此,偏置电压不会被传送到cinch连接器。 放置电阻器并将模拟麦克风直接连接到Cinch连接器是否足够? 或者我是否必须考虑其他因素?

    提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marc,

    填充相应的电阻器并在JP9中插入分流器即可为模拟麦克风提供微偏连接。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师