This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TAS5751M:需要TAS5751M Linux驱动程序

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5751M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/598496/linux-tas5751m-need-tas5751m-linux-driver

部件号:TAS5751M

工具/软件:Linux

您好,先生:

您是否可以建议我们是否支持TAS5751M用于SOC参考设计的Linux?

非常感谢

陈耀恩
2017年26月05日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Wayne! Alex可以回答您的任何其他问题,但通常开环器件系列是I2C编程的。 您的客户具体尝试做什么? 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jeff,感谢您的关注。 我将通过电子邮件发送详细图片...Wayne Chen