This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3001:能否在不使用WCLK的情况下在从属模式下启动TLV320ADC3101?

Guru**** 2347690 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/598578/tlv320adc3001-can-we-startup-the-tlv320adc3101-without-wclk-in-slave-mode

部件号:TLV320ADC3001
主题中讨论的其他部件:TLV320ADC3101

您好,先生:

如果WCLK是通电顺序的一部分,您是否建议您这样做? 作为I2S从属设备,我们是否可以在播放音频前应用WCLK,而不使用MCK或BCLK来显示ADC3101?

谢谢,此致,


陈耀恩
2017年26月05日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wayne,

    TLV320ADC3101应能够在没有WCLK的情况下启动。 只要在音频播放之前提供WCLK,ADC操作就不会出现问题。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师