This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5102A:去耦3.3 V电源端子

Guru**** 2344780 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5102A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/598464/pcm5102a-decoupling-3-3-v-power-supply-terminals

部件号:PCM5102A

您好,

客户计划通过RC或LC滤波器分离3.3 V电源端子DVDD,AVDD和CPVDD,以实现PCM5102A的全音频性能。
终端的去耦对音频性能是否有效?

此致,

Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ito-san,

    断开电源对于消除可能影响设备性能的任何噪音或变化非常有用。 但是,设备电源引脚之间的去耦可能没有必要,系统3.3V电源和设备引脚之间的一次去耦就足够了。 在EVM中,我们为PCM5102A的所有电源提供了专用电源,性能符合数据表中的指定要求。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师