This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3132D2:TPA3132D2功耗

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3132D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/598197/tpa3132d2-tpa3132d2-power-consumption

部件号:TPA3132D2

您好,先生

我有一个关于 TPA3132D2 功耗的问题  

因为我将在   两个系统上使用PVCC=13V (RL=8ohms)和PVCC=9.5V (RL=4ohms)。

我可以知道当我使用  PVCC=13V和 PVCC=9.5V时PVCC处有多少电流吗?

或者我可以使用公式 和计算来获取它吗?

感谢您的大力支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好! Shawn将查看您的问题,并给出答案。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hugo:

    PVCC处的电流取决于输出功率。  有一种简单的方法来估计PVCC的最坏情况电流。 数据表中的图7显示了PVCC=19V时的效率与输出功率。 如果PVCC较高,效率会较低。 因此,您可以使用此数据来估计最坏情况下的PVCC电流,因为13V和9.5V都小于19V。 假设您要输出10W,PVCC=13V ,RL=8Ohm。 在图7中,我们可以发现效率在85 % 周围,因此总功耗约为11.76W,然后PVCC电流约为0.9A。 这不是精确的计算, 而是 粗略估计的一种方法。 另外,请为 电源设计预留一些利润。    

    此致,

    郑少文