This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320adc3101:如何解释生成的32位数据?

Guru**** 2343770 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/597065/tlv320adc3101-how-to-interprete-the-generated-32-bits-data

部件号:TLV320ADC3101

您好,

我需要使用32位字长的I2S从TLV320ADC3101获取数据。  我想知道如何解释TLV320ADC3101生成的32位数据。  由于ADC具有24位分辨率,因此我认为24位数据将在MSB或LSB上对齐,但事实证明,从27/28位到LSB的数据(例如, 0.0001万00 001011100.0001万01110 10000010.111万 1000001 001001111000001 00100111)10.0111万)。  从数据表中找不到任何内容。  请帮助。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vincent,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们的产品感兴趣!

    当TLV320ADC3101配置为32位模式时, '0'数据将添加到数据流中以完成32位数据长度。

    您是否有设备数字输出的任何捕获?

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    感谢您的回复。  attach是十六进制格式的捕获数据。  这是一个2KHz正弦波,振幅不同。  我将PGA增益提高到30dB,现在整个32位都有数据。  

    此致,
    文森特

    e2e.ti.com/.../signalb.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vincent,

    似乎TLV320ADC3101能够通过从24位ADC进行内部数据长度转换来发送32位有效数据。 您应该能够读取设备的32位数据输出。

    此致,  

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你Diego。

    此致,
    文森特