This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3886:性能特性

Guru**** 2533010 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3886, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/598160/lm3886-performance-characteristics

部件号:LM3886
主题中讨论的其他部件: TINA-TI

我们的客户希望配置LM3886的输出(@ 2ohm,vs=+/-15V)。

因此他们需要以下图形数据。


(1)电源电流与输出电压@ vs=+/-15V

(2)输出功率与负载电阻@ Vs=+/-15V

(3)输出功率与电源电压@ RL=2ohm

(4)静音衰减与静音电流@v=+/-15V,RL=2ohm,Vo=13V


如果您有这些数据,请说明一下吗?

提前感谢您的参与。

此致,

Takishin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Takishin-san,

    很遗憾,我无法设置测试电路来生成此数据。 所有可用数据均包含在数据表中。
    您可以使用TINA-TI参考设计来执行某些测试。 考虑到相对较低的电源电压,设备可以安全地驱动2欧姆负载。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ivan San,

    感谢您的回复。

    我理解这个。

    此致,
    Takishin