This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3118D2:最小化Pop

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3128D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/597771/tpa3118d2-minimizing-pop

部件号:TPA3118D2
Thread:TPA3128D2中讨论的其他部件

你好

我的客户打算在 2018财年的新设计中使用TPA3118或TPA3128。

他们希望获得您的建议或应用程序。例如: http://www.tij.co.jp/jp/lit/an/sloa142/sloa142.pdf

以通过输入上限减少持久性有机污染物。

它们将使用差分输入,但由于 其前端电路不是地面中心而是偏压6V,

因此,他们担心POP DEU与不匹配的泄漏电流,

随附的是其最大程度减少爆燃的想法,一种是减少泄漏电流,另一种是增加放电路径。

请您向我们提供您的意见吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好! Shawn将会查看此信息,并就您的配置与您联系。 此外,您尝试驱动什么负载? 我看到您正在尝试在TPA3118或TPA3128之间进行选择... 我强烈推荐TPA3128,因为它是P2P的新部件,也提供超低空闲功耗。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Jeff San

    感谢您的回复。 我会根据您的建议向客户强烈推荐TPA3128D2。

    客户打算使用D-amp电池供电的扬声器BTL 30W @10 %。  

    扬声器阻抗(PVDD)未固定,但在4~8欧姆范围内。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shibatani-san,您好!
    我注意到前端电路输出上的直流偏压为6V,这可能会在音频放大器的输出上产生杂音。 请问,此应用中的前端电路是什么? 它是放大器吗? 我认为DAC/编解码器和音频放大器之间的任何设备都是不必要的,因为有时会引入不稳定因素。
    在本应用中,电容器左端的通用电压为6V,因此在启用音频放大器之前,请确保已启用前端并稳定了通用电压。
    关于您的解决方案,我不确定它是否有助于降低输出上的杂音,因为实际上我们之前没有这种解决方案。 值得一试。 rg的值很重要,我认为您需要对此进行一些调整。
    关于流行噪音,请参阅TI网站 上的这些材料。www.ti.com/.../slea044.pdf www.ti.com/.../sloa108.pdf

    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Shawn -San:

    感谢您的建议。
    我将与客户交谈,如果有任何其他问题,我将获得反馈。

    再次感谢
    此致