This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4875:LM4875故障

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4875

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/598357/lm4875-troubles-with-lm4875

部件号:LM4875

我在设计中应用LM4875时遇到问题。  我使用标准应用原理图并注意到

在没有输入驱动且增益控制(外部DAC驱动引脚4)设置为约3V (正增益)的情况下,该部分的电流大约为280 mA。  

耳机感应线路通过100欧姆电阻器拉低,因此该部分设置为桥接模式。   显示去耦合

虽然可以改进,但我想知道这些零件是否对自振敏感。 所以,这是正常的

或我是否损坏了部件。  欢迎提供任何建议。

谢谢

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:

    欢迎使用e2e。
    我将查看您的问题,并在不久后再次提供更多详细信息。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器