This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:最小AGC攻击/延迟时间计算

Guru**** 2343770 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/598359/tlv320aic3204-minimum-agc-attack-delay-time-calculations

部件号:TLV320AIC3204

大家好,我在解释TLV320AIC3204应用参考指南(SLAA557)中的计算时遇到问题。  

本文档概述了可用于控制每个信道AGC的攻击和衰减时间的几个寄存器:

  • 第0页/注册89:左通道攻击时间
  • 第0页/注册90:左信道衰减时间
  • 第0页/注册97:正确的渠道攻击时间
  • 第0页/注册98:右侧信道衰减时间

对于这些寄存器,上5位指定的时间如下:

攻击时间=[1,63]*32 ADC字时钟

衰减时间=[1,63]*512 ADC字时钟

这是很清楚的,但我不清楚这些寄存器中的3个LSB,它们指定 了比例因子。 我在文档中没有看到任何其他对此值的引用,因此我不清楚它的确切用途。 上述攻击时间是否乘以该系数? 它们是否被它所分割? 是否有其他使用此系数的计算?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Matthew,

    此比例因子用于乘以特定寄存器的攻击或延迟时间。 请查看以下示例以了解详情。

    本示例将使用第0页/第89页注册。 采样率(字时钟):44.1kHz。

    如果位D7-D3配置为0万,位D2-D0 =000,则当前左通道AGC攻击时间为1*32 ADC字时钟=0.72.5624万ms,比例因子为'1'。 这意味着攻击时间将为0.72.5624万毫秒(系数为1,因此攻击时间没有变化)。 但是,如果位D2-D0 =001,则比例因子为'2'。 当前攻击时间将乘以2。 因此,结果将为1.4.5125万毫秒。

    基本上,您提到的寄存器的攻击或延迟时间会乘以相应的比例因子。

    我希望这一点是明确的。 如果您有其他问题或意见,请告诉我。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.