This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2704C:插入Win7系统计算机时自动达到最大音量

Guru**** 2912900 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2704C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/596455/pcm2704c-volume-max-automatically-when-plug-in-win7-system-computer

部件号:PCM2704C

尊敬的专家:

    插入Win7系统计算机时,客户PCM2704C的输出音量将被推至最大,音量条不变。当我们单击音量条时,音量将恢复正常。  

   但在Win10系统计算机中工作正常,您能否帮助解释并找到根本原因。谢谢。

罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Robin,

    此问题似乎与Windows在卷由操作系统配置时检测设备的方式有关。 以前曾注意到此问题,仅当设备断开连接并连接速度非常快(<1s)时才会出现此问题,这是对部件的不常见处理。 这在评估模块中进行了验证。 您能否在客户系统中使用更长的重新连接时间测试此问题?

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diego Melendez:

         感谢您的反馈,如何解释? 请您帮助了解根本原因。谢谢。

    罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Robin,

    如前所述,此行为似乎与Windows版本检测设备的方式以及操作系统"保存"设备的卷配置所需的时间有关。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师