This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1851A:测试扬声器输出电路

Guru**** 2347060 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1851A, PCM1851, PCM1861
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/593489/pcm1851a-test-circuit-for-speaker-output

部件号:PCM1851A
主题中讨论的其他部件: PCM1851PCM1861

你好

我正在尝试设计一个电路来测试声卡。 其目的是将音频插孔(来自DUT)插入测试电路,而不 是2x10瓦扬声器

我计划使用TI的PCM1851A进行数字转换,然后采用传入音频的FFT。

音频电路放大器在12伏电压下工作,并向左/右扬声器( 左_,左_ n, 右_ p,右_ n)发送差分模拟信号

我需要一种方法将差分音频信号缩小到可接受的范围,并将其更改为单端信号,然后再将其馈入PCM1851A。

请您给我一些关于此操作的提示吗?

非常感谢

里福

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rifo,

    一般而言,使用差分信号是为了获得更好的抗噪性能,我们拥有具有差分输入支持的较新音频ADC,可代替PCM1851使用,如PCM1861。 根据您要执行的测试,您可能只会将差分对的一个支脚用作ADC的单端源。 需要注意的一点是,如果放大器是D类,则您需要确保使用LC滤波器移除所有PWM载波内容。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的指针,

    对于LC滤波器,我是否可以遵循一个应用说明?此外,您认为我应该使用电阻器网络来缩小信号吗?  

    PCM1861数据表显示支持2.1V RMS输入电平。 如果我没有错,那么我就不能输入2 x 10W信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rifo,

    关于LC过滤器应用说明,我们实际上有一个非常好的文档,请参阅 SLOA119B 应用说明。 对于信号调节,如果您的应用允许,可使用电阻器网络来缩小信号。 只需确保放大器的最大输出低于 ADC输入引脚的最大电压规格。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Diego,

    我正在尝试设计电阻器网络,以扩展传入信号。

    我从TI模拟电线博客中找到了以下帖子,并计划使用“三个电阻器和一个电压源”
    方法。

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/analoguewire/archive/2016/09/20/three-ways-to-scale-an-analogue-input-signal

    为了确定电压级别,我浏览了数据表和下面的论坛帖子

    https://e2e.ti.com/support/data_converters/audio_converters/f/64/t/49.055万

    得出的结论是,输入差分信号应扩展到 -1.32V 和4.62V范围

    我将根据这些数字设计电阻器网络。  

    请您也对这种方法发表意见吗?

    谢谢

    里福

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rifo,

    关于电压电平缩放,我认为Ron提到的方法适合您的应用。 您提供的e2e链接中提到的输入比例对于PCM1861的每个输入引脚都是正确的。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师