This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:主从同步

Guru**** 2522990 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2, TPA3128D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/597923/tpa3116d2-master-and-slave-synchronization

部件号:TPA3116D2
Thread: TPA3128D2中讨论的其他部件

您好,

如果将TPA3116D2与主从同步一起使用,则可以将多少个从属设备连接到一个主设备?

此致,
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kato您好! 您正在尝试启用多少或什么配置? Shawn可以回答您有关配置的问题。 此外,您是否见过我们面向电池供电系统的具有低怠速功耗(模拟输入)的下一代30W立体声D类放大器TPA3128D2? 它是对早期设备的P2P,具有所有相同的功能,但具有超低的闲置损耗。谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jeff-San,

    感谢您的快速响应。

    遗憾的是,我们的客户应用中的输出功率不足以支持TPA3128D2。
    我们的客户正在考虑将TPA3116D2多使用10台作为一台主设备的从属设备。
    因此,我期待从Shawn San那里获得信息。

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kato-San,
    我向设计师确认,主模式下的一个TPA3116D2具有足够的驱动能力,能够在从动模式下驱动10个TPA3116D2。 但请注意系统设计中的时钟路由。例如,时钟轨迹中的良好匹配,低寄生电容...
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩-桑,您好!

    感谢您的支持。

    实际上,TPA3116D2最多可以连接多少个从属设备?

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kato-San,
    这是很难说的。 您的应用程序中有多少个从属设备? 我们可以帮助对其进行评估。

    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩-桑,您好!

    感谢您的快速响应。
    我们的客户正在考虑使用20个从属设备,但应用程序的详细信息未披露。
    请问您对此有什么意见?

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kato-San,
    我认为20个从属设备对于驾驶能力来说太多了。 也许您可以在主设备的同步输出后添加一个缓冲区,以增强驾驶能力。

    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩-桑,您好!

    感谢您的建议。
    我明白了。

    此致,
    加藤