This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2521:未使用的输出引脚

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/597786/tas2521-unused-output-pin

部件号:TAS2521

您好,

关于 TAS2521中未使用的PIN,我有一个问题。

我的客户不会使用 以下PIN。

HPOUT (5引脚)

味噌(17针)

GPIO /输出(18引脚)

以下哪项是TAS2521的最佳连接? (是否打开?)

请您就此提供意见或建议吗?

 

此致,

TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tao:

    如果不使用,这些引脚(5,17,18)可以保持浮动。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ivan:

    谢谢!

    TAO