This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5122:输出端是否需要直流块电容器?

Guru**** 2813475 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5122, TPA3118D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/598047/pcm5122-do-i-need-dc-block-capacitor-at-the-output

部件号:PCM5122
主题中讨论的其他部件: TPA3118D2

大家好,我想将PCM 5122与TPA3118D2连接起来。 PCM5122的数据表指出输出以GND为中心,因此不需要直流块盖。 另一方面,TPA3118D2的数据表指出输入偏置为3V直流,在这种情况下,我是否仍需要DC块盖来阻止TPA3118D2的直流电? 如果不需要盖子,如何将PCM5122的单端输出连接到TPA3118D2的差动输入? 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Da,

    此应用需要直流阻隔盖,因此PCM5122的线路输出与放大器的输入进行交流耦合。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师