This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2706C:PCM2706C是否安装在PCM2706EVM-U上?

Guru**** 2770195 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2706C, PCM2706EVM-U, PCM2706

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/597117/pcm2706c-is-pcm2706c-installed-on-pcm2706evm-u

部件号:PCM2706C
线程中讨论的其它部件: PCM2706EVM-UPCM2706

大家好,

我的客户考虑将PCM2706C用于他的系统。

1)
 PCM2706C是否安装 在PCM2706EVM-U上?
http://www.ti.com/tool/pcm2706evm-u
我认为PCM2706EVM-U 上安装了PCM2706 (非C版本)
如果答案为是,我的客户是否应该从PCM2706更换到PCM2706C?

2)
是否可以   通过Windows使用PCM2706EVM-U来确认音量控制?

此致,
Yaita /日本距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yaita-san,

    请参阅以下评论:

     1- PCM2706C应安装在PCM2706EVM-U中

     2-可以,音量控制可以在Windows中控制。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diego-San,

    感谢您的友好回复。

    关于问题2,是否可以通过切换SW1-SW3来控制音量?
    我不知道如何使用这些开关..

    此致,
    Yaita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yaita-san,

    可以,PCM2706C的音量可以通过操作系统或HID接口(EVM中的SW1-3)进行控制。 设备的HID接口将读取HID引脚上的输入,根据每个引脚的状态(活动高电平),该部分将增大,减小或静音音。 同时,HID引脚处于非活动状态(逻辑'0')时,将应用操作系统的音量更改。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diego-San,

    感谢您的支持。
    数据表第28页中的以下红色十六进制值是什么?



    我怀疑这是否是基本问题。 我不熟悉HID接口。

    此致,
    Yaita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yaita-san,

    这些数字代表USB设备特定功能的HID代码;这由USB组织定义。 PCM2706C属于消费者类别。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师