This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC23:采样率低于8kHz

Guru**** 2347040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/598057/tlv320aic23-sample-rates-below-8khz

部件号:TLV320AIC23

大家好-我想知道是否有人知道TLV320AIC23部件是否可以通过应用合适的输入MCLK和分频器来执行低于8kHz的采样率?  我希望在7.111kHz的频率下执行自定义采样。  如果能提供关于最佳时钟和设置的任何指导,我们将不胜感激。  TIA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    欢迎使用E2E,感谢您对我们产品的关注!

    遗憾的是,我们的音频编解码器要求最低采样率为8kHz。 建议不要在这些设备上使用较低的频率值。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.